Zed X Camera not detected on Orin Nano

Hello

I tried two of my Orin Nano P3737 with both jetpack 5.1.1 and 5.1.2 but still no joy.
I don’t load from nvme.

the dmesg.log is as following:


###########################################
############ DMESG [ZEDX] LOG #############
###########################################


###########################################
############ DMESG [DTS] LOG #############
###########################################

[    0.004213] DTS File Name: /builds/sl/jetson-gmsl-kernel/src/kernel/kernel-5.10/arch/arm64/boot/dts/../../../../../../hardware/nvidia/platform/t23x/concord/kernel-dts/tegra234-p3701-0000-p3737-0000.dts
[    0.760502] tegra-pmc c360000.pmc: scratch reg offset dts data not present

###########################################
############ DTB list original  ###########
###########################################

/boot/dtb/kernel_tegra234-p3701-0000-p3737-0000.dtb

###########################################
############ DTB list SLabs     ###########
###########################################

/boot/stereolabs/tegra194-p2888-0001-p2822-0000.dtb
/boot/stereolabs/tegra194-p3668-0000-p3509-0000.dtb
/boot/stereolabs/tegra194-p3668-0001-p3509-0000.dtb
/boot/stereolabs/tegra234-p3701-0000-p3737-0000.dtb
/boot/stereolabs/tegra234-p3767-0000-p3509-a02.dtb
/boot/stereolabs/tegra234-p3767-0000-p3768-0000-a0.dtb
/boot/stereolabs/tegra234-p3767-0001-p3509-a02.dtb
/boot/stereolabs/tegra234-p3767-0001-p3768-0000-a0.dtb
/boot/stereolabs/tegra234-p3767-0003-p3509-a02.dtb
/boot/stereolabs/tegra234-p3767-0003-p3768-0000-a0.dtb
/boot/stereolabs/tegra234-p3767-0004-p3509-a02.dtb
/boot/stereolabs/tegra234-p3767-0004-p3768-0000-a0.dtb

/boot/stereolabs/utils:
extlinux.py
fio.py
__pycache__

###########################################
############ EXTlinux file      ###########
###########################################

TIMEOUT 30
DEFAULT Stereolabs

MENU TITLE L4T boot options

LABEL primary
      MENU LABEL primary kernel
      LINUX /boot/Image
      FDT /boot/dtb/kernel_tegra234-p3701-0000-p3737-0000.dtb
      INITRD /boot/initrd
      APPEND ${cbootargs} root=/dev/mmcblk0p1 rw rootwait rootfstype=ext4 mminit_loglevel=4 console=ttyTCU0,115200 console=ttyAMA0,115200 console=tty0 firmware_class.path=/etc/firmware fbcon=map:0 net.ifnames=0 

# When testing a custom kernel, it is recommended that you create a backup of
# the original kernel and add a new entry to this file so that the device can
# fallback to the original kernel. To do this:
#
# 1, Make a backup of the original kernel
#      sudo cp /boot/Image /boot/Image.backup
#
# 2, Copy your custom kernel into /boot/Image
#
# 3, Uncomment below menu setting lines for the original kernel
#
# 4, Reboot

# LABEL backup
#    MENU LABEL backup kernel
#    LINUX /boot/Image.backup
#    FDT /boot/dtb/kernel_tegra234-p3701-0000-p3737-0000.dtb
#    INITRD /boot/initrd
#    APPEND ${cbootargs}


LABEL Stereolabs
	MENU LABEL Stereolabs kernel
	LINUX /boot/Image
	FDT /boot/stereolabs/tegra234-p3701-0000-p3737-0000.dtb
	INITRD /boot/initrd
	APPEND ${cbootargs} root=/dev/mmcblk0p1 rw rootwait rootfstype=ext4 mminit_loglevel=4 console=ttyTCU0,115200 console=ttyAMA0,115200 console=tty0 firmware_class.path=/etc/firmware fbcon=map:0 net.ifnames=0

####################################
############ Driver list ###########
####################################


################################################
############ ZEDX Daemon Status LS #############
################################################

● zed_x_daemon.service - ZED-X Daemon service
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zed_x_daemon.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2023-12-12 09:55:52 JST; 3min 35s ago
   Main PID: 1749 (ZEDX_Daemon)
      Tasks: 3 (limit: 36383)
     Memory: 17.1M
     CGroup: /system.slice/zed_x_daemon.service
             └─1749 /usr/sbin/ZEDX_Daemon

Dec 12 09:55:52 sysop systemd[1]: Started ZED-X Daemon service.
Dec 12 09:55:52 sysop ZEDX_Daemon[1749]: [ "火 12月 12 09:55:52 2023" ]  ** Start ZED-X Daemon
Dec 12 09:55:52 sysop ZEDX_Daemon[1749]: [ "火 12月 12 09:55:52 2023" ]  ** Searching for Preload file  "/etc/systemd/system/zed_x_daemon.preload"  :  false
Dec 12 09:55:52 sysop ZEDX_Daemon[1749]: [ "火 12月 12 09:55:52 2023" ]   Process  "rmmod sl_zedx" outputs  "rmmod: ERROR: Module sl_zedx is not currently loaded\n"
Dec 12 09:55:52 sysop ZEDX_Daemon[1749]: ** ZED-X Driver loaded
Dec 12 09:55:52 sysop ZEDX_Daemon[1749]: [ "火 12月 12 09:55:52 2023" ]  ** Searching for Postload file  "/etc/systemd/system/zed_x_daemon.postload"  :  false
Dec 12 09:55:52 sysop ZEDX_Daemon[1749]: [ "火 12月 12 09:55:52 2023" ]  ** Created Endpoint  "tcp://127.0.0.1:20026"

################################################
############ I2C Trace  [-l]       #############
################################################

i2c-3	i2c       	3190000.i2c                     	I2C adapter
i2c-30	i2c       	i2c-2-mux (chan_id 0)           	I2C adapter
i2c-1	i2c       	c240000.i2c                     	I2C adapter
i2c-8	i2c       	31e0000.i2c                     	I2C adapter
i2c-6	i2c       	31c0000.i2c                     	I2C adapter
i2c-33	i2c       	i2c-2-mux (chan_id 3)           	I2C adapter
i2c-4	i2c       	Tegra BPMP I2C adapter          	I2C adapter
i2c-31	i2c       	i2c-2-mux (chan_id 1)           	I2C adapter
i2c-2	i2c       	3180000.i2c                     	I2C adapter
i2c-0	i2c       	3160000.i2c                     	I2C adapter
i2c-9	i2c       	NVIDIA SOC i2c adapter 0        	I2C adapter
i2c-7	i2c       	c250000.i2c                     	I2C adapter
i2c-5	i2c       	31b0000.i2c                     	I2C adapter
i2c-32	i2c       	i2c-2-mux (chan_id 2)           	I2C adapter

################################################
############ I2C Trace /dev/i2C-30 #############
################################################

     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
70: UU -- -- -- -- -- -- --                         

################################################
############ I2C Trace /dev/i2C-31 #############
################################################

     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
70: UU -- -- -- -- -- -- --                         

################################################
############ I2C Trace /dev/i2C-32 #############
################################################

     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
70: UU -- -- -- -- -- -- --                         

################################################
############ I2C Trace /dev/i2C-33 #############
################################################

     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
70: UU -- -- -- -- -- -- --                         
#########################

Hi @b_a
according to the log the driver is correctly installed.
Can you post a picture of the capture card and Orin Nano showing the data connections and the power connection?

Hi @Myzhar

Thank you very much for your reply.
After reflash my jetson the problem is fixed and I could see the depth view!
It seems it was due to my customization of L4T OS (was doing real time OS modification).

However, I would be apprecieted if there is any information regarding ZED X camera working on any jetson with real-time kernel patched, so that this product can be utilized for mission-critical application.

Hi @b_a
this is something that the R&D team is internally testing and we will provide public information as soon as there is something available to be shared.

Can you please send an email to support@stereolabs.com to discuss this topic?