Unable to detect zedx-mini camera on NVIDIA Jetson Orin AGX Devkit

Hi,

I have an issue so that ZED_Explorer cannot detect the zedx mini camera with zedlink-dou.

My setup:

  • The jetson was flashed bootloader only, and the rootfs is cloned from a golden board with dd command to NVME SSD then plug into the board.
  • I have installed all needed softwares on the golden board and it can detect the cameras
  • When I try to reinstall the the stereolabs-zedlink-duo_1.3.2-LI-MAX96712-all-L4T36.4.0_arm64.deb it show this log:
@ubuntu:~/scripts$ sudo dpkg -i stereolabs-zedlink-duo_1.3.2-LI-MAX96712-all-L4T36.4.0_arm64.deb
(Reading database ... 250625 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack stereolabs-zedlink-duo_1.3.2-LI-MAX96712-all-L4T36.4.0_arm64.deb ... 
Unpacking stereolabs-zedlink-duo (1.3.2-LI-MAX96712-all-L4T36.4.0) over (1.3.2-LI-MAX96712-all-L4T36.4.0) ... 
Setting up stereolabs-zedlink-duo (1.3.2-LI-MAX96712-all-L4T36.4.0) ... 
Detected DTB to update : tegra234-p3737 Detected capture card : zedlink-duo 
Set FDT to : /mnt/APP/boot/dtb/kernel_tegra234-p3737-0000+p3701-0005-nv.dtb 
Failed to look up unit file state: Is a directory
  • In the /boot/extlinux/extlinux.conf, it shows as bellow. But on my jetson, the directory /mnt/APP/boot/dtb/kernel_tegra234-p3737-0000+p3701-0005-nv.dtb is not existed.
LABEL Stereolabs
	MENU LABEL Stereolabs kernel
	LINUX /boot/Image
	FDT /mnt/APP/boot/dtb/kernel_tegra234-p3737-0000+p3701-0005-nv.dtb
	INITRD /boot/initrd
	APPEND ${cbootargs} root=/dev/nvme0n1p1 rw rootwait rootfstype=ext4 mminit_loglevel=4 console=ttyTCU0,115200 console=ttyAMA0,115200 firmware_class.path=/etc/firmware fbcon=map:0 video=efifb:off console=tty0 nv-auto-config
	OVERLAYS /boot/tegra234-p3737-camera-zedlink-duo-sl-overlay.dtbo

  • Here is my ZED_Diagnostic --dmesg result:
 Created: Thu Jan 22 2026

###########################################
############ ZED SDK VERSION #############
###########################################

ZED SDK Version (Diag): 5.0.7
ZED SDK Version (RT): 5.0.7

###########################################
############ Linux Uname #############
###########################################

Linux ubuntu 5.15.148-tegra #1 SMP PREEMPT Mon Jun 16 08:24:48 PDT 2025 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux

###########################################
############ DMESG [ZEDX] LOG #############
###########################################


###########################################
############ DMESG [MAX9x] LOG #############
###########################################

[   13.880814] sl_max96712: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel

###########################################
############ DMESG [PCA] LOG #############
###########################################


###########################################
############ DMESG [DTS] LOG #############
###########################################


###########################################
############ DTB list original  ###########
###########################################

/boot/dtb/kernel_tegra234-p3737-0000+p3701-0005-nv.dtb

###########################################
############ DTB list SLabs     ###########
###########################################

board.py
extlinux.py
fio.py
Headers
Jetson
Linux
__pycache__
Utils
zlconfig

###########################################
############ EXTlinux file      ###########
###########################################

TIMEOUT 30
DEFAULT Stereolabs

MENU TITLE L4T boot options

LABEL primary
      MENU LABEL primary kernel
      LINUX /boot/Image
      INITRD /boot/initrd
      APPEND ${cbootargs} root=/dev/nvme0n1p1 rw rootwait rootfstype=ext4 mminit_loglevel=4 console=ttyTCU0,115200 console=ttyAMA0,115200 firmware_class.path=/etc/firmware fbcon=map:0 video=efifb:off console=tty0 nv-auto-config 

# When testing a custom kernel, it is recommended that you create a backup of
# the original kernel and add a new entry to this file so that the device can
# fallback to the original kernel. To do this:
#
# 1, Make a backup of the original kernel
#      sudo cp /boot/Image /boot/Image.backup
#
# 2, Copy your custom kernel into /boot/Image
#
# 3, Uncomment below menu setting lines for the original kernel
#
# 4, Reboot

# LABEL backup
#    MENU LABEL backup kernel
#    LINUX /boot/Image.backup
#    INITRD /boot/initrd
#    APPEND ${cbootargs}

LABEL Stereolabs
	MENU LABEL Stereolabs kernel
	LINUX /boot/Image
	FDT /mnt/APP/boot/dtb/kernel_tegra234-p3737-0000+p3701-0005-nv.dtb
	INITRD /boot/initrd
	APPEND ${cbootargs} root=/dev/nvme0n1p1 rw rootwait rootfstype=ext4 mminit_loglevel=4 console=ttyTCU0,115200 console=ttyAMA0,115200 firmware_class.path=/etc/firmware fbcon=map:0 video=efifb:off console=tty0 nv-auto-config
	OVERLAYS /boot/tegra234-p3737-camera-zedlink-duo-sl-overlay.dtbo


###########################################
############ Jetpack      ###########
###########################################

# R36 (release), REVISION: 4.4, GCID: 41062509, BOARD: generic, EABI: aarch64, DATE: Mon Jun 16 16:07:13 UTC 2025
# KERNEL_VARIANT: oot
TARGET_USERSPACE_LIB_DIR=nvidia
TARGET_USERSPACE_LIB_DIR_PATH=usr/lib/aarch64-linux-gnu/nvidia

###########################################
############ Dpkg list      ###########
###########################################

ii  stereolabs-zedlink-duo                            1.3.2-LI-MAX96712-all-L4T36.4.0             arm64        NVIDIA Kernel DTB Modified Package by Stereolabs


####################################
############ Driver list ###########
####################################

/usr/lib/modules/5.15.148-tegra/kernel/drivers/stereolabs/max96712/sl_max96712.ko==> exists
/usr/lib/modules/5.15.148-tegra/kernel/drivers/stereolabs/zedx/sl_zedx.ko==> exists
/usr/lib/modules/5.15.148-tegra/kernel/drivers/stereolabs/zedone4k/sl_zedxone_uhd.ko==> exists
/usr/lib/modules/5.15.148-tegra/kernel/drivers/stereolabs/zedxpro/sl_zedxpro.ko==> exists
/usr/lib/modules/5.15.148-tegra/kernel/drivers/stereolabs/max9295/sl_max9295.ko==> exists

################################################
############ ZEDX Daemon Status LS #############
################################################

○ zed_x_daemon.service - ZED-X Daemon service
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zed_x_daemon.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: inactive (dead) since Thu 2026-01-22 18:48:31 +07; 45s ago
   Main PID: 1232 (code=killed, signal=TERM)
        CPU: 233ms

Jan 22 18:45:43 ubuntu ZEDX_Daemon[1232]: [ "Thu Jan 22 18:45:43 2026" ][ZED-X Daemon] Using TCP port (Read/Write):  20206  and  20207
Jan 22 18:45:43 ubuntu ZEDX_Daemon[1232]: [ "Thu Jan 22 18:45:43 2026" ][ZED-X Daemon]  ** Created Sub Endpoint  "tcp://127.0.0.1:20206"
Jan 22 18:45:43 ubuntu ZEDX_Daemon[1232]: [ "Thu Jan 22 18:45:43 2026" ][ZED-X Daemon]  ** Created Pub Endpoint  "tcp://127.0.0.1:20207"
Jan 22 18:48:31 ubuntu systemd[1]: Stopping ZED-X Daemon service...
Jan 22 18:48:31 ubuntu systemd[1]: zed_x_daemon.service: Deactivated successfully.
Jan 22 18:48:31 ubuntu systemd[1]: Stopped ZED-X Daemon service.
Jan 22 18:48:32 ubuntu systemd[1]: /etc/systemd/system/zed_x_daemon.service:12: Standard output type syslog is obsolete, automatically updating to journal. Please update your unit file, and consider removing the setting altogether.
Jan 22 18:48:32 ubuntu systemd[1]: /etc/systemd/system/zed_x_daemon.service:16: Unknown key name 'sync_mode' in section 'Service', ignoring.
Jan 22 18:48:33 ubuntu systemd[1]: /etc/systemd/system/zed_x_daemon.service:12: Standard output type syslog is obsolete, automatically updating to journal. Please update your unit file, and consider removing the setting altogether.
Jan 22 18:48:33 ubuntu systemd[1]: /etc/systemd/system/zed_x_daemon.service:16: Unknown key name 'sync_mode' in section 'Service', ignoring.


################################################
############ ZEDX Driver State     #############
################################################

Note : If the following drivers has a id-state <0, reboot is required

sl_zedxone_uhd         36864  0
sl_zedx                28672  0
sl_zedxpro             20480  0
sl_max9295             16384  3 sl_zedxpro,sl_zedxone_uhd,sl_zedx
sl_max96712            24576  4 sl_zedxpro,sl_zedxone_uhd,sl_max9295,sl_zedx
tegra_camera          217088  6 sl_zedxpro,nvhost_isp5,nvhost_nvcsi_t194,sl_zedxone_uhd,nvhost_vi5,sl_zedx
videodev              249856  7 v4l2_async,sl_zedxpro,videobuf2_v4l2,tegra_camera,sl_zedxone_uhd,videobuf2_common,sl_zedx

################################################
############ I2C Trace  [-l]       #############
################################################

i2c-0	i2c       	3160000.i2c                     	I2C adapter
i2c-1	i2c       	c240000.i2c                     	I2C adapter
i2c-2	i2c       	3180000.i2c                     	I2C adapter
i2c-3	i2c       	3190000.i2c                     	I2C adapter
i2c-4	i2c       	Tegra BPMP I2C adapter          	I2C adapter
i2c-5	i2c       	31b0000.i2c                     	I2C adapter
i2c-6	i2c       	31c0000.i2c                     	I2C adapter
i2c-7	i2c       	c250000.i2c                     	I2C adapter
i2c-8	i2c       	31e0000.i2c                     	I2C adapter
i2c-9	i2c       	NVIDIA SOC i2c adapter 0        	I2C adapter

################################################
############ I2C Trace /dev/i2C-0 #############
################################################

     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:                         -- -- -- -- -- -- -- -- 
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
50: UU -- -- -- -- -- UU -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
70: -- -- -- -- -- -- -- --                         

################################################
############ I2C Trace /dev/i2C-1 #############
################################################

     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:                         UU -- -- -- -- -- -- -- 
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
40: UU UU -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
70: -- -- -- -- -- -- -- --                         

################################################
############ I2C Trace /dev/i2C-2 #############
################################################

     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:                         -- -- -- -- -- -- -- -- 
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
70: 70 -- -- -- -- -- -- --                         

################################################
############ I2C Trace /dev/i2C-3 #############
################################################

     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:                         -- -- -- -- -- -- -- -- 
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
70: -- -- -- -- -- -- -- --                         

################################################
############ I2C Trace /dev/i2C-6 #############
################################################

     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:                         -- -- -- -- -- -- -- -- 
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
70: -- -- -- -- -- -- -- --                         

################################################
############ I2C Trace /dev/i2C-7 #############
################################################

     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:                         -- -- -- -- -- -- -- -- 
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
70: -- -- -- -- -- -- -- --                         

################################################
############ I2C Trace /dev/i2C-8 #############
################################################

     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:                         -- -- -- -- -- -- -- -- 
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- UU -- -- -- 
20: -- -- -- -- -- -- -- -- 28 -- -- -- -- -- -- -- 
30: -- -- -- -- -- -- -- -- 38 -- -- -- -- -- -- -- 
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
50: 50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
70: -- -- -- -- -- -- -- --                         

################################################
############ I2C Trace /dev/i2C-9 #############
################################################

Error: Bus doesn't support detection commands

>> No bus available at index 10
>> No bus available at index 11
>> No bus available at index 12
>> No bus available at index 13
>> No bus available at index 14
>> No bus available at index 15
>> No bus available at index 16
>> No bus available at index 30
>> No bus available at index 31
>> No bus available at index 32
>> No bus available at index 33
>> No bus available at index 34
>> No bus available at index 35
>> No bus available at index 36
>> No bus available at index 37
>> No bus available at index 38
>> No bus available at index 39
>> No bus available at index 40

Hi @vietlh
Welcome to the Stereolabs community.

What do you mean by “golden board”?
Can you send a picture of your setup?

Hi @Myzhar “Golden board” is a Jetson Orin AGX which is installed all software I need and work well. I cloned the RootFS from this board to another NVME SSD then plug to the target boarrd