main.cpp WARNING : 'Debug' builds are not supported since this library was built in 'Release', 'RelWithDebInfo' should be preferred to avoid crashes and memory issues C:\Program Files (x86)\ZED SDK\include\sl/Camera.hpp(2498,1): warning C4819: 该文件包含不能在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 Unicode 格式以防止数据丢失 C:\Program Files (x86)\ZED SDK\include\sl/Camera.hpp(6051,16): warning C4251: “sl::InitParameters::sdk_verbose_log_file”: class“sl::String”需要有 dll 接口由 struct“sl::InitParameters”的客户端使用 C:\Program Files (x86)\ZED SDK\include\sl/Camera.hpp(145): message : 参见“sl::String”的声明 C:\Program Files (x86)\ZED SDK\include\sl/Camera.hpp(6103,19): warning C4251: “sl::InitParameters::input”: class“sl::InputType”需要有 dll 接口由 struct“sl::InitParameters”的客户端使用 C:\Program Files (x86)\ZED SDK\include\sl/Camera.hpp(640): message : 参见“sl::InputType”的声明 C:\Program Files (x86)\ZED SDK\include\sl/Camera.hpp(6118,16): warning C4251: “sl::InitParameters::optional_settings_path”: class“sl::String”需要有 dll 接口由 struct“sl::InitParameters”的客户端使用 C:\Program Files (x86)\ZED SDK\include\sl/Camera.hpp(145): message : 参见“sl::String”的声明 C:\Program Files (x86)\ZED SDK\include\sl/Camera.hpp(6127,16): warning C4251: “sl::InitParameters::optional_opencv_calibration_file”: class“sl::String”需要有 dll 接口由 struct“sl::InitParameters”的客户端使用 C:\Program Files (x86)\ZED SDK\include\sl/Camera.hpp(145): message : 参见“sl::String”的声明 C:\Program Files (x86)\ZED SDK\include\sl/Camera.hpp(6335,19): warning C4251: “sl::PositionalTrackingParameters::initial_world_transform”: class“sl::Transform”需要有 dll 接口由 struct“sl::PositionalTrackingParameters”的客户端使用 C:\Program Files (x86)\ZED SDK\include\sl/Camera.hpp(2999): message : 参见“sl::Transform”的声明 C:\Program Files (x86)\ZED SDK\include\sl/Camera.hpp(6372,16): warning C4251: “sl::PositionalTrackingParameters::area_file_path”: class“sl::String”需要有 dll 接口由 struct“sl::PositionalTrackingParameters”的客户端使用 C:\Program Files (x86)\ZED SDK\include\sl/Camera.hpp(145): message : 参见“sl::String”的声明 C:\Program Files (x86)\ZED SDK\include\sl/Camera.hpp(6536,31): warning C4251: “sl::SpatialMappingParameters::allowed_resolution”: struct“std::pair”需要有 dll 接口由 struct“sl::SpatialMappingParameters”的客户端使用 C:\Program Files (x86)\ZED SDK\include\sl/Camera.hpp(6429): message : 参见“std::pair”的声明 C:\Program Files (x86)\ZED SDK\include\sl/Camera.hpp(6551,31): warning C4251: “sl::SpatialMappingParameters::allowed_range”: struct“std::pair”需要有 dll 接口由 struct“sl::SpatialMappingParameters”的客户端使用 C:\Program Files (x86)\ZED SDK\include\sl/Camera.hpp(6429): message : 参见“std::pair”的声明 C:\Program Files (x86)\ZED SDK\include\sl/Camera.hpp(6703,16): warning C4251: “sl::RecordingParameters::video_filename”: class“sl::String”需要有 dll 接口由 struct“sl::RecordingParameters”的客户端使用 C:\Program Files (x86)\ZED SDK\include\sl/Camera.hpp(145): message : 参见“sl::String”的声明 C:\Program Files (x86)\ZED SDK\include\sl/Camera.hpp(6897,35): warning C4251: “sl::ObjectDetectionRuntimeParameters::object_class_filter”: class“std::vector>”需要有 dll 接口由 struct“sl::ObjectDetectionRuntimeParameters”的客户端使用 C:\Program Files (x86)\ZED SDK\include\sl/Camera.hpp(6897): message : 参见“std::vector>”的声明 C:\Program Files (x86)\ZED SDK\include\sl/Camera.hpp(6903,39): warning C4251: “sl::ObjectDetectionRuntimeParameters::object_class_detection_confidence_threshold”: class“std::map,std::allocator>>”需要有 dll 接口由 struct“sl::ObjectDetectionRuntimeParameters”的客户端使用 C:\Program Files (x86)\ZED SDK\include\sl/Camera.hpp(6903): message : 参见“std::map,std::allocator>>”的声明 C:\Program Files (x86)\ZED SDK\include\sl/Camera.hpp(2498,1): warning C4819: 该文件包含不能在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 Unicode 格式以防止数据丢失 D:\zed-examples-master\spatial mapping\advanced point cloud mapping\cpp\include\ZEDModel.hpp(66,5): warning C4305: “初始化”: 从“double”到“const float”截断 D:\zed-examples-master\spatial mapping\advanced point cloud mapping\cpp\include\ZEDModel.hpp(1201,39): warning C4305: “初始化”: 从“double”到“const float”截断 C:\Program Files (x86)\ZED SDK\include\sl/Camera.hpp(2498,1): warning C4819: 该文件包含不能在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 Unicode 格式以防止数据丢失 C:\Program Files (x86)\ZED SDK\dependencies\opencv_3.1.0\include\opencv2/core/mat.hpp(1965,1): warning C4819: 该文件包含不能在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 Unicode 格式以防止数据丢失 C:\Program Files (x86)\ZED SDK\dependencies\opencv_3.1.0\include\opencv2/core/persistence.hpp(1,1): warning C4819: 该文件包含不能在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 Unicode 格式以防止数据丢失 C:\Program Files (x86)\ZED SDK\dependencies\opencv_3.1.0\include\opencv2/core/utility.hpp(1,1): warning C4819: 该文件包含不能在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 Unicode 格式以防止数据丢失 C:\Program Files (x86)\ZED SDK\dependencies\opencv_3.1.0\include\opencv2/core/utility.hpp(1,1): warning C4819: 该文件包含不能在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 Unicode 格式以防止数据丢失 D:\zed-examples-master\spatial mapping\advanced point cloud mapping\cpp\src\main.cpp(85,119): warning C4267: “参数”: 从“size_t”转换到“int”,可能丢失数据 D:\zed-examples-master\spatial mapping\advanced point cloud mapping\cpp\src\main.cpp(140,13): warning C4996: 'sscanf': This function or variable may be unsafe. Consider using sscanf_s instead. To disable deprecation, use _CRT_SECURE_NO_WARNINGS. See online help for details. D:\zed-examples-master\spatial mapping\advanced point cloud mapping\cpp\src\main.cpp(146,19): warning C4996: 'sscanf': This function or variable may be unsafe. Consider using sscanf_s instead. To disable deprecation, use _CRT_SECURE_NO_WARNINGS. See online help for details. ZED_Point_Cloud_Mapping.vcxproj -> D:\zed-examples-master\spatial mapping\advanced point cloud mapping\cpp\build\Debug\ZED_Point_Cloud_Mapping.exe